This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:使用 AWR2243 级联示例代码的 IWR6243 级联设计上的固件问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582240/iwr6243-firmware-problem-on-iwr6243-cascade-design-using-awr2243-cascade-example-code

部件号: IWR6243

尊敬的专家:

我正在开发适用于 双芯片 IWR6243 级联系统的固件。
我正在修改 Radar Toolbox 中的演示代码来执行此操作。
但是、从 6243 DFP 切换到 mmWaveLink 版本并将二进制文件替换为 6243 版本后、会出现错误、该过程不会继续。
感谢您就此提供建议。

此外、我刚刚申请访问 XWR6243 -受限 — 是否有任何有用的信息?

我遵循了 mmwave_initMMWaveLink () 函数的初始化顺序、如下所示:

rlDevicePowerOn -> MM Wave_Firmware 下载-> rlDeviceRfStart

但是、调用 rlDeviceRfStart 后、未显示 MMWAVE_FRONT_END_MSS_RF_POWER_UP_DONE 标志。

我修改了以下内容:

#include

并将 mmWaveLink 库替换为 dfp 06.04.01.00 中的版本。

我尚未调试 rlDeviceRfStart 函数、请告知调试点。

谢谢你。

此致、
Hyunchul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够访问  XWR6243 — 受限,请告知我们

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 天前、我提出了 XWR6243 受限车型的申请、但尚未获得批准。

    这里面有什么有用的信息吗? 我希望能迅速获得批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我被告知需要签订保密协议才能获得批准。

    如果您没有 NDA、则需要联系 TI 销售代表。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    斗牛场与 TI 签订了硕士 NDA。 您能否批准申请? NDA ID 为 ICMNDADMA_12427

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向审批团队提供此信息。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我们一直在测试 XWR6243 受限的固件代码、

    在 Config 文件中、6x GHz 设置会导致错误。

    如下所示: profileCfg 0 60 5 6 40 0 0 35.0 0 192 6000 0 30

    导致错误、

    但 77GHz 2243 设置正常。 如下所示:

    profileCfg 0 77 5 6 45 0 44.41 0 192 5000 0 30

    这似乎在内部是固定的、如何更改频率设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此代码“按原样“提供。

    很遗憾、我们的支持团队不具备支持知识。

    我建议使用 6243 DFP 版本中包含的雷达接口控制文档来了解如何配置此演示。

    我查看了一个支持 77GHz 和 60GHz 器件的旧 SDK:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr64xx

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx

    我已经比较了 77GHz 和 60GHz 分布、注意到 Rx 增益有很大不同。 您可能需要检查这一点

    profileCfg 0 77 7 3 39 0 0 100 1 256 7200 0 0 30
    profileCfg 0 60 7 3 24 0 0 166 1 256 12500 0 158
    谢谢你
    Cesar