This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP - RangeAzimuth CFAR

Guru**** 2647175 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWRL6432, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1589437/awr1843aop-awr1843aop---rangeazimuth-cfar

器件型号: AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWRL6432AWR1843

我们目前正在与合作  AWR1843AOP  频率。

在我们使用的物体检测数据路径链 (DPC) 中、在中执行恒虚警率 (CFAR) 运算  距离多普勒  阻抗。

我们认为、对于某些应用、在中执行该操作将更有利  距离方位角  阻抗。 我们的目标是实现两点:

  1. 从生成标准点云  距离多普勒  数据。
  1. 查找不同轴上的峰、如  距离方位角  (或  仰角 )、同时。

我们想使用实现这种增强的处理  硬件加速器 (HWA)  避免在 DSP 内核上产生任何额外负载并确保快速执行时间。

您能给我们提供有关如何实现这种双域峰值检测的支持或指导吗?

非常感谢您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    感谢您联系我们。 我已经邀请了一位信号链专家。 请允许他们在几天内对此进行调查并作出回应。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emre:

    我们没有通过 HWA 为第一代器件实现任何距离 — 角度链。  

    但对于我们的低功耗器件 AWRL6432,我们在运动和存在检测中生成距离 — 方位角热图。   

    AWRL6432 和 AWR1843 之间的 HWA 没有很大不同。  请看一下该 SDK 5 的运动和存在检测演示。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHvJnZyuoANjwReMmpYt7Q__MMWAVE-L-SDK__BHQ90AU__LATEST

    此致、

    Zigang