Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP117
主题中讨论的其他器件: TMP119
您好:
我正在寻找一个使用 RTD 进行温度检测的电路。 要求使用> 1MHz 交流激励源。 TI 是否提供此电路设计和元件? ADC 是否需要对超过 1MHz 的采样? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.