This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:关于 TUSS4470 500kHz 传感器发射频率范围的说明

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1590019/tuss4470-clarification-on-tuss4470-transmit-frequency-range-for-500-khz-transducer

零部件号: TUSS4470

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我有关于 TUSS4470 及其评估板可以支持和驱动的频率范围的问题。

我的目标是使用 TUSS4470 驱动中心频率为 500kHz、带宽约为±25kHz 的外部超声波传感器。 TUSS4470 的文档通常说明了高达 1MHz 的工作范围。 但是、以下论坛主题:

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/748143/faq-ultrasonic-sensors

提到了 440kHz 的前置驱动频率限制。 我不确定此限制是否也适用于 TUSS4470 及其片上驱动器、或者仅适用于变压器驱动解决方案等其他器件。

您能否澄清 TUSS4470 的发射/预驱动路径是否存在 440 kHz 的硬限制、或者是否能够在其指定的工作范围内可靠地驱动 500 kHz 超声波传感器?

这些信息将极大地帮助我做出明智的设计决策。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是、 TUSS4470 可以在直接驱动模式下支持 40kHz 至 1MHz。  当使用前置驱动器、其中也使用变压器来驱动更高的电压时、最大频率限制为 440kHz。   

    根据激励频率使用正确的电容值也很重要。  请参阅下图以了解如何计算这些值 (Cinn、Cflt)。