This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 内置算法和应用

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1589645/iwr6843aop-iwr6843aop-built-in-algorithms-and-applications

器件型号: IWR6843AOP

IWR6843AOP  芯片的内置算法能否实现以下功能?
  1. 在自由指定的空间区域内统计人数
  2. 在指定空间内进出人数统计
  3. 离床检测
  4. 长时间的坐姿检测
  5. AOP 解决方案能否实现水平±60 度、垂直±30 度和 8 米的最大检测距离  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    对于 1&2、我们有一个能够实现这一点的示例软件。 请参阅 此处的人员跟踪示例、所有算法都在 IWR6843AOP 芯片上运行。

    对于离床检测/长时间的就坐检测、我们没有任何特定于这些用例的示例、但应该可以根据雷达在同一人员跟踪示例中获得的数据来做出这些类型的决策。 当被跟踪的人长时间静止不动时、您可以添加一些附加逻辑来标记。

    对于 5、是 IWR6843AOP、方位角和仰角的 FOV 均为+/- 60 度、可实现 8m 的人体检测距离。 (请参阅此处的天线信息页面)

    此致、

    Josh