This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:&&39;高架 3D 人员跟踪'IWRL6844 实验室

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591074/iwrl6844-availability-of-overhead-3d-people-tracking-lab-for-iwrl6844

器件型号: IWRL6844
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

你好。 主题实验是否会更新为支持即将推出的 IWRL6844?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这是我们目前未计划支持的内容。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否可通过 TI 第三方网络合作伙伴实现?

    如果是、他们从当前的“高架 3D 人员跟踪“ 实验室与从头开始构建的可能性有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck。

    在与我们的内部团队进行检查后、我们计划拥有一个用于 6844 的人员跟踪软件、该软件应该与开销用例(如 6432)兼容。  但是、它不是高架 3D 人员跟踪实验室的直接端口;您可能需要为此用例修改某些配置、并且计划在年底推出。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Santosh。  标准的人员跟踪和计数实验室仍然非常适合我的用例。 这是“当前人员跟踪“实验室的端口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将是使用 IWRL6432 演示的人员跟踪端口(基于用于启用人员跟踪的运动和存在检测演示)、用于 6844。

    此致、

    Santosh