This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:车载测试期间 AWR1843AOP 中的不稳定 CAN 输出

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1588079/awr1843aopevm-unstable-can-output-in-awr1843aop-during-in-vehicle-testing

器件型号: AWR1843AOPEVM
主题: AWR1843AOP 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、
我正在使用 AWR1843AOP 开发套件 使用了 仅 MRR 模式下的中距离雷达 (MRR) 应用 我只是在传输数据 20 通过 CAN 检测到物体信息

我将雷达配置为使用传输雷达物体数据 速率为 500kbps 的 CAN 经典模式
借助此配置、雷达在基准测试期间正确传输数据。 但是、一旦将开发套件安装在车辆上、CAN 数据传输就变得不稳定并经常停止。

有关您的信息、已验证硬件设置和接线、并且没有与硬件相关的问题。

您能否提出可能导致此行为的原因或我应执行哪些其他检查?

谢谢
Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    感谢您的耐心。 我已经在一个 CAN 专家,请允许他们一两天来看看这个,并得到你.

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您将传输的检测次数限制为 20 次、那么即使 UART 也应该能够处理这种情况。 您是否尝试过使用 UART+PC 而不是 CAN 进行的演示。  

    我想知道问题是否与检测数量有关、而不是 CAN 传输。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我认为 CAN 不存在问题、您的代码可能会崩溃。 我们 之前在使用 MRR 实验室时遇到过类似的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议 在具有 UART 输出的车辆上运行 MRR 演示(来自 TI Radar Toolbox)。 我想您应该只将 TeraTerm 连接到 COM 端口、而不是连接 GUI。 确保数据在控制台上流式传输。 并确保数据一直流式传输。 如果数据停止、则表示演示崩溃。  

    谢谢你

    Cesar