This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:有关 IWR6843ISK 天线修改和最新版本文件申请的咨询

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1590753/iwr6843isk-inquiry-regarding-iwr6843isk-antenna-modification-and-request-for-latest-revision-files

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

尊敬的 TI 团队:

我希望您做得好。

我目前正在评估 IWR6843ISK 模块、并想问一个有关天线修改的问题。 我计划移除板载天线并连接 1mm 射频连接器、以便我们可以连接并表征我们自己的定制设计天线。

我们目前正在参考提供的原理图和布局文件 修订版 D (随附于下文)。 您能否请根据修订版 D 设计来检查此修改是否可行? 另外、我注意到 A 修订版 F 版本可能存在。 如果可用、您能否分享最新修订版原理图和布局文件?

制造后、我们计划将修改后的电路板与连接 DCA1000EVM 进行数据采集和性能评估。 在继续之前、我想确认此配置是否会导致任何问题、例如信号完整性问题或与采集卡不兼容。

非常感谢您的支持。 我期待您的反馈。

此致、
Dongseop Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为同一主题正在另一个论坛上讨论。 关闭这个。

    谢谢、

    Swarnendu