This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:MMWCAS-RF-EVM:无论环境如何、均具有相同的 ADC 输出

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582689/awr2243-mmwcas-rf-evm-same-adc-output-regardless-of-the-environment

器件型号: AWR2243
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM TDA2

您好、

我使用 MMWCAS-RF-EVM 板及其连接的 DSP 板。 我已经设置了电路板、并运行了 Cascade_Configuration_ pdf.mio.lua 脚本、然后是级联捕获 lua 脚本、如中所述。 我使用的是 mmwavestudio 版本 02_01_00、金属图像为 mmwave_DFP_02_02_05_00。 板载芯片是 AWR224332

在 mmWave Studio 中进行默认的后处理时、我观察到无论我将雷达指向什么位置、输出都是相同的。 我尝试使用角反射器、但没有被检测到。 甚至用我的手在很近的距离覆盖天线导致相同的输出。 我已确保未启用测试源、并且射频板和 DSP 板之间的连接紧密。 我甚至尝试在消声室中使用角反射器运行实验、但得到的结果相同。

需要注意的一点是、当我运行测试源 Lua 配置脚本时、得到的输出与 MIMO 配置不同、但无论我指向雷达的位置如何、这种差异都保持不变。 如需任何帮助、请点击此处。 是硬件问题还是软件问题? mmWave Studio 应用本身的 PostProc 是否可能无法正常工作?

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    从 1D 图中、似乎已启用环回。 您可以检查 Lua 脚本、还是将其粘贴到此处、我将进行查看。

    谢谢、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否可以提供此方面的任何更新?

    谢谢、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否可以获得此方面的任何更新? 我们确实很难解决这个问题。

    谢谢、

    Aditya.