This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:如何实现低功耗模式?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1589736/awr6843aop-how-to-implement-low-power-mode

器件型号: AWR6843AOP

尊敬的专家:

 

1.

TI 的低功耗示例代码仅使用 MCU 而不使用 DSP。

客户的代码使用 MCU 和 DSP。 是否有任何文档可以指导客户如何实现低功耗模式?

 

2.

外围器件是否会在低功耗模式下正常工作?

3.

毫米波能否在低功耗(40MB 的工作环境)模式下无限期地保持正常运行?

 

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您联系我们。 请允许我们在几天内调查此问题并提供答案。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    是否有任何更新?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    很抱歉耽误您的时间。 请参阅下面的回答:

    客户的代码同时使用 MCU 和 DSP。 是否有任何文档可以指导客户如何实现低功耗模式?

    唯一可用的文档是 xWR6843 低功耗模式用户指南。 我们尚未尝试在低功耗模式下使用 MCU 和 DSP、但我建议在低功耗模式下保持启用 DSP 时钟、而不是禁用它、以确保不会出现进入和退出低功耗模式的问题。

    外围器件是否会在低功耗模式下正常运行?

    一些外设在低功耗模式期间将切换到较慢的时钟速度、这将需要重新计算位时序。 如果您要节省更多电量、应 分别在进入和退出低功耗模式时取消外设初始化和重新初始化/重新配置外设。

    毫米波能否无限期地在低功耗(40MB 工作环境)模式下保持正常运行?

    您能否更详细地说明一下什么被定义为在低功耗模式下正常运行?  

    由于美国假期、我将在本周剩余时间内离职、因此我将在下周再次查看。

    此致、

    Kristien