This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:无法在网站上找到 MMWCAS-RF-EVM 和 MMWCAS-DSP-EVM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1584636/awr2243-2x-cas-evm-cannot-find-mmwcas-rf-evm-and-mmwcas-dsp-evm-on-the-website

器件型号: AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM TIDEP-01012DCA1000EVMAWR2243

我们希望订购 MMWCAS-RF-EVM  和 MMWCAS-DSP-EVM、因为我们在以下链接中显示 404 页面。
您能指导我们到正确的网页购买吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、这些电路板不再可用。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cesar 我有使用 MMWCAS-DSP-EVM 的 TIDEP-01012。 例如使用 DCA1000EVM、您有什么建议需要更改为更新的版本? 由于我目前开发了一个用于控制雷达配置和采集的 Linux 应用(不使用 mmWave Studio)、因此没有有关在 MMWCAS-DSP-EVM 上使用 的固件的文档。 我找到了支持 DCA1000EVM 的 MMWave_DFP_USER_GUIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MMWCAS 电路板不再可用。 我认为您应该为您的项目找到替代方案。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  您的回复 Cesar ,您对“替代“的建议是什么? 是  DCA1000EVM 吗? 我的雷达是 awr2243 级联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关您的项目的更多详细信息? 您是否构建了定制的 4x2243 电路板?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前在没有 mmWave Studio 的情况下构建了一款用于配置和 捕获的工具、目的是在 Raspberry PI 上运行该工具、因此 Raspberry PI 将向 MMWCAS-DSP-EVM 发送命令以进行配置和捕获。 我已经这样做了、但我正在寻找“实时“功能。 我在寻找文档但链接  https://www.ti.com/product/MMWCAS-RF-EVM DCA1000EVM/part-details/和  https://www.ti.com/tool/MMWCAS-DSP-EVM 为 404 未找到、而是 TI 的所有文档都仅提及 MMWCAS-RF-EVM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、MMWCAS-DSP-EVM 不支持此用例。 只能通过 mmWave Studio 发送配置。

    DCA1000 无法与 MMWCAS-RF-EVM 连接、因此不能使用该选项

    谢谢你

    Cesar