This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:TMAG5170 - SDO/SDI 空闲状态

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1588988/tmag5170-q1-tmag5170---sdo-sdi-idle-state

器件型号: TMAG5170-Q1
主题: TMAG5170 中讨论的其他器件

您好、

我想询问 SDO/SDI 空闲状态。 在我的配置中、当没有通信时、SDO 处于低电平。 唯一的例外是使用 ALERT 引脚对唤醒请求进行签名的情况。 与 TMAG 的通信开始、并且由于某种原因、SDO 处于高电平状态。 TMAG 一侧是否可能存在一些弱上拉?

obraz.png

我收到正确的结果等等、但我不明白为什么会出现这种例外情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hubert、

    我已经联系了,看看我是否可以得到更多的细节。 在我们研究它的同时、您是否能够提供您的寄存器设置?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hubert、

    您似乎在使用 ALERT 作为开关模式输出、但在您的描述中、我是否理解您正在驱动 ALERT 来唤醒器件?  还是当 TMAG5170 交叉开关模式输出时空闲状态发生变化?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助引脚警报、 当磁场变化超过阈值时、TMAG 会唤醒主 ECU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 努力与 我们的团队讨论这个问题、到目前为止、我还没有看到任何可以说明您为什么要观察这个问题。  当我在 PCB 上进行测试时、对于警报低电平和高电平输出、我始终能在低电压下看到这种空闲情况。 在空闲时、是否有任何 MCU 上拉此引脚、但在警报切换时改变引脚的 IO 状态?

    在接下来的一周里、我们将继续对此进行研究、但我想让您知道、由于感恩节假期、我们可能无法经常做出回应。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最后检查了这个,但我找不到这样做的理由。 我会再试一次。

    我理解、不用担心、感谢您提供的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hubert、

    您是否能够分享要测试它的电路板的原理图? 特别是与 SDO 引脚之间的关系。 我们正在尝试看看是否可以在仿真中复制此行为、因此我们想知道您的设置与我们的设置相比是否有任何差异。

    此致、

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我会再检查一下我这边的一件事,并告诉你,如果我找到了任何东西。 这将需要我几天,所以我将不迟于下周初回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hubert、

    感谢您告诉我。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我已经详细研究了那里发生的情况、这不是 TMAG 故障、因此我们可以结束这个主题。

    问题出在 MCU 上的硬件 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hubert、  

    感谢您的双重检查并告知我们。 如果您在使用该器件时遇到任何其他困难、请告知我们。

    谢谢、

    Scott