This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1-DESIGN:BQ79718 唤醒序列

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593119/bq76907-q1-design-bq79718-wake-up-sequence

器件型号:BQ76907-Q1-DESIGN

尊敬的 TI 论坛:

bq79718 的唤醒序列将 GPIO0 引脚拉至低电平并持续 2ms 至 2.5ms、该怎么办?

我不需要启用自动寻址、我可以使用默认器件地址 0 吗?

如果我在此处不使用该菊花链(使用单个 AFE)、那么堆栈读取没有任何用途?

那么、下面提到的削波足以与单个 AFE 通信吗?

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI、

    由于我们使用单个 AFE、可能这些堆栈不需要读取和广播、我可以删除它吗?

    您能进一步说明一下这两点吗?

    感谢您的答复。