This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:具有 2 个不同评估板的双静态雷达 (AWR1243P)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593603/awr1243-bistatic-radar-with-2-different-eval-boards-awr1243p

器件型号: AWR1243
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM

您好:

我们想知道是否可以同步 2 个不同的评估板套件:mmwcas-RF-EVM(在级联模式下使用四个 AWR1243P 芯片)+ mmwcas-DSP-EVM
目标是在两个套件相隔 10m 的情况下进行双稳态测量。 因此、我想一切都归结为是否可以在套件之间以物理方式共享同步符号(我想也需要共享启动信号)以及如何在软件中配置该信号(例如 Lua)。
提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMWAVE-CAS-RF-EVM 可与 mmwcas-DSP-EVM 配合使用。 DSP EVM 是为此目的开发的。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但这对我没有帮助。 实际上、我们目前正在使用  MMWAVE-CAS-RF-EVM 以及配套的 mmwcas-DSP-EVM。 我计划购买另一个 MMWAVE-CAS-RF-EVM、但我不知道(在任何情况下都无法理解)如何 将 2 个 MMWAVE-CAS-RF-EVM 与单个 mmwcas-DSP-EVM 配合使用 。 或者  、我可能还需要购买另一个 mmwcas-DSP-EVM 来将其与自己的 mmwcas-RF-EVM 搭配使用 、但随后、我在文档中没有看到如何共享 LO、时钟同步和帧同步(除了 mmwcas-DSP-EVM 上的编程外)。