This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:在最新的 SDK 中是否有具有相同功能的 API (SOC_controlSecureFirewall)?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593850/awr2944-is-there-an-api-soc_controlsecurefirewall-with-the-same-functionality-in-the-latest-sdk

器件型号: AWR2944

您好、团队、

在 SDK mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 中、SOC_controlSecureFirewall API 可以禁用 JTAG。 SDK 4.x 中是否有类似的 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    客户使用哪种软件? 安全器件有一个单独的软件。
    由于安全内容未公开提供、请为此提交内部 e2e。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat、

    SDK 客户使用的是毫米波 mcuplus 4.6.1.02、这是内部 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    关闭这个公共对话框。

    此致、
    Saswat Kumar