Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
器件型号: IWRL6432
好的一天、
在 mmWavestudio 中、有一个选项可设置 SPI FTDI CLK Divisor 和 Timeout 值(以 ms 为单位):

超时和除数的默认值为 1000ms 和 2。 然后、我完成了 SPI 信号的捕获、并在 15MHz 的 DCA 上测量了来自 FTDI 的 SPI 频率: 
然后、我将 mws.selectComIfType(11000、0、2、0) 行更改为 mws.selectComIfType(15000、0、5、0)、 但 FTDI 的 SPI 频率似乎没有变化。
我想尝试使用较低的 SPI 时钟频率来测试我的设置、因为我担心由于 SPI CLK 速度太高而无法使用我的设置。
当前、运行 devicePowerup 命令时脚本失败:
XW_STATUS、t_deviceStatus = mws.devicePowerup(0、0、0、0)。
您能否帮助我降低时钟速度、以便排除这是问题的潜在原因?