Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432
我们正在利用射频波束测试 VLD3 评估板、该评估板使用 IWRL6432 雷达 SoC。 它在配置文件中定义了 1 个区域。 我想定义 3 个独立的区。
我正在查看.cfg 文件、想知道是否可以定义如下三个区域:
BoundaryBox –1 0 5 0 3.
BoundaryBox –5 –3 0 5 0 3.
BoundaryBox 3 5 0 5 0 3
我在所有 3 个轴中保持 Y 轴和 Z 轴边界相同、只是改变 X 轴。 然后,我做一些类似的其他两个边界框: staticBoundaryBox 和 presenceBoundaryBox(与使每个这些都 3 个实例)。