This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 DCA1000 记录 HECR 演示

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1594225/awr2944evm-recording-hecr-demo-using-dca1000

器件型号: AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944DCA1000EVM

您好:

我想使用 DCA1000 从 AWR2944EVM 中记录 ADC 样本、以便进行 HECR 演示。

方便的方法是使用 mmWave Studio。 但在这种情况下、配置是在毫米波中定义的、主要应该是 TDM、而不是 HECR 中的 Appiear。  

我的建议是:首先、我使用演示可执行文件 (awr2944_Corner_radar_Release.appimage) 烧录 AWR2944EVM、并在功能模式下将其打开。 然后、根据运行代码触发 DCA1000 记录。

我开始考虑 通过 CLI 接口触发 Software_User (8228.TI_DCA1000EVM)。 我的回答正确吗? 主要问题是 AWR2944 中是否有代码能够在 AWR2944 中在运行功能模式的情况下加载演示应用映像时与 DCA1000 通信。

或者、当芯片在功能模式下运行时、是否有一些可使用 mmWave Studio(不带 CLI)方便地转储的模式。

 

非常感谢、

Arie