This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:人类非人类分类

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, IWR6843, IWRL6432, IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593014/iwrl6432-human-non-human-classification

器件型号: IWRL6432
主题中讨论的其他器件: IWR6843、MMWAVE-L-SDK、 IWRL6844

你(们)好  

 关于人类非人类分类、 我们可以参考的任何源代码和算法?

 我们可以移植到 IWR6843 吗?

 

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AZMb6MAWjpwOuHumqoZXYQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

 

谢谢

BRS

Bruce  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    非人类代码可在 MMWAVE-L-SDK 的运动和存在演示(适用于 IWRL6432)中找到。 6843 缺少并需要移植的最大处理包是微多普勒频谱生成 DPU。 请注意、这不是一项微不足道的任务。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Pedrorm、  

     您是否有计划 将此功能移植到其他芯片(例如 IWR6843)?

    谢谢

    BRS

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    将来有将人类/非人类移植到 IWRL6844 的计划、但我无法提供公共时间表。

    此致、

    Pedrorm