This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080DMBR 使用特殊咨询

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593945/hdc1080-hdc1080dmbr-use-of-exceptional-consultation

部件号: HDC1080

你(们)好

在为本产品制作原型后、我们在正常湿度条件下以及低湿度和高湿度条件下对其进行了测试。 我们测试了 500 件、发现 3 件有缺陷。 环境湿度为 25.8%。 实际测量的湿度为 94%、某些区域的湿度仍为 0%。
当外部电路保持不变时、只需更换芯片即可正常工作。 您能否帮助确认原因? 谢谢你。

f1d13016595b2281ffe3285fcbdb4c6e_compress(2).jpg03d698da6cd611e485dc45c3d39c01cd_compress (2).jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英交

    那么只有这 3 个器件读数不良? 一个器件读数为 0%、另一个器件读数为>90%、还是某些器件在高 RH 读数和低 RH 读数之间来回切换?

    观察 HDC1080s、您是否观察到传感器有任何损坏(如划痕)? 传感器腔体中是否有可见的碎屑或材料?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森