This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:人数统计演示

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593271/iwr1642-people-counting-demo

部件号: IWR1642

尊敬的团队:

我们的客户正在寻找 IWR1642 人数统计演示。 根据下面的演示幻灯片、该演示需要 mmwave_industrial_toolbox_2_1_2。 我已搜索 Resource Explorer 页面、但找不到该演示。 您能指导我们从哪里下载 IWR1642 毫米波传感器的人数统计演示吗?  

www.ti.com/.../MainDemoSlidesMAINEDIT_V1p11.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、



    您可以通过导航至找到所有版本:

    TI Rex >毫米波雷达传感器>嵌入式软件>雷达工具箱(点击 3 个点并选择管理版本,在下拉列表中您可以找到所有可用版本)

    我可以看到版本 2.10.00.04  



    谢谢您、
    恶劣



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了雷达工具箱、但可以找到 版本 2.10.00.04。 请参阅下面的屏幕截图以供参考。  版本中提供的 IWR1642 人数统计演示 2.10.00.2.

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:



    这是我所指的路径:(下图附在下面)

    在此、您可以转至示例项目并查找人员跟踪。

    我看到我找不到要计算 IWR1642 的人、可能是从 TiRex 中移除的、如果我可以从其他资源获取它、我会检查并更新您。

    在此之前、用户可以使用另一个器件尝试此示例。

    谢谢您、
    恶劣