This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:不识别 IWR6843AOPEVM COM 端口

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593500/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-com-ports-not-recognized

器件型号: IWR6843AOPEVM

大家好、我们正在使用 IWR6843AOPEVM。 我们遇到了有关初始设置和开关配置的问题、此论坛中已经对此进行了说明。  

目前、 我们面临另一个问题:连接所有电缆并设置交换机配置(根据用户指南)后、设备管理器无法识别 COM 端口。  

我已附上以下设置的照片。 请帮助我们解决同样的问题、谢谢。

注意:开关根据功能模式设置进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barghavi、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barghavi、

    您可以尝试以下操作:

    1. 您能否确认是否为此设备安装了最新的驱动程序? 您将需要可从 此处下载的 CP2105 驱动程序
    2. 您是否尝试过使用其他电缆?  

    请让我知道在尝试这些操作后问题是否仍然存在。

    此致、

    Mihit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因素之一。 现在已经解决了。 谢谢你。