This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:湿度精度清晰

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591374/hdc3020-clarity-on-humidity-accuracy

器件型号: HDC3020

尊敬的 TI 团队

我们在产品中使用 HDC3020DEFR、在测试过程中湿度精度会出现问题。

根据数据表、预期湿度精度为±2.5% RH。 但是、使用我们的器件、我们观察到精度偏差约为±10% RH。 您能帮助我们了解导致这种差异的原因吗?

此外、您能否告诉我们使用了什么参考表或设置来鉴定湿度精度并在验证期间实现指定的±2.5% RH?

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen,

    +10%RH 非常重要。 我在下面有一些问题、请花些时间回答这些问题、以便我们能够了解根本原因可能是什么:

    • 在 PCBA 测试后是否捕获了这些 RH 错误? 还是在部署到现场一段时间后?
    • 这些传感器是如何测试的? 您认为误差为±10%、那么误差是否始终在 10%左右、无论是过高还是过低都是如此? 还是仅在 1 个方向上?
      • 测试传感器时所处的温度和 RH 条件是什么? 25°C? 50%RH? 90%相对湿度? 如果属于 RH 或温度、RH 误差是否会发生任何变化?
    • 您在多少个器件上看到这些错误? 您组装的每个传感器都有一定的百分比? 您是否知道器件来自卷带的封装批号或者包装盒是否已保存? 如果是这样、告知我组装批次将帮助我检查是否存在任何潜在的质量问题。 这不常见、但可能。
    • 在测试之前、这些器件是否在任意时间段内承受过应力或暴露在高 RH+T 条件下? 众所周知、高温和高 RH 暴露会导致 RH 误差增加、因为传感器会吸收多余的水蒸汽。

    在这之后我会有更多的问题,但它更容易在阶段消除选项比在开始时用问题给你轰动。

    我们使用校准后的湿度室和校准后的露点镜来评估整个温度和 RH 水平的 RH 精度。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    下面附上了对您的问题的答复、

    1.这些 RH 错误是在 PCBA 测试后还是在现场部署后捕获的?
    在我们的内部测试过程中、这些 RH 错误发生在 PCBA 之后、器件完全封闭的情况下、在现场部署中也观察到了相同的问题。

    2.这些传感器是如何测试的? 误差始终在±10%左右、还是仅在一个方向上?
    在几乎所有情况下、RH 误差始终在一个方向上趋向:大约 –10%相对湿度

    3、传感器在哪些温度和相对湿度条件下进行测试? RH 误差是否随不同的温度或湿度水平而变化?
    传感器在室温条件下进行了测试、特别是在两种条件之间进行的测试 20°C 至 30°C 40% RH 至 70% RH
    在该范围内改变温度或湿度时、我们没有观察到 RH 误差的显著变化。

    4、有多少部分受到影响? 卷带或封装中是否有组装批次编号?
    我们测试的几乎所有装置都存在此问题。
    我们使用参考温度和湿度计进行比较、并始终观察到 –10% RH 偏差 相对于基准。
    如果需要、我们可以共享组装批次详细信息。

    5、测试前零件是否处于高温或高湿度条件下?
    否、在测试之前、器件不会暴露在任何高温、高湿度贮存或应力条件下。

    我们是否需要更改参考表、或者是否有专门适用于准确验证湿度误差率的推荐仪表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen,

    感谢您的回答。 请尽快与我分享组装批次代码。 我想在我这边查看生产数据、看看您收到的材料是否有任何问题。  

    您能给我详细介绍一下参考表及其如何用于测量传感器吗? 参考表和传感器外壳是否都在湿度室中进行测试、还是仅在工作台上进行测试? 您是否注意到 HDC3020 的温度读数或只是湿度存在任何偏差? 如果 HDC3020 的温度与基准相比升高、这可能说明了 RH 更低的原因。 请分享您能够分享的任何数据日志和设置图片。

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森