This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8802:原理图审阅

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1590536/tps8802-schematic-review

器件型号: TPS8802

您好!

我正在使用 TPS8802 进行设计、希望审阅我的原理图。  我还有一个问题。  对于 IR LED 并在 100mA 下运行、您需要一个 10W 1K 电阻器???

TPS8802.docx 

非常感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过电子邮件向我 (ntake@ti.com) 发送您的原理图以进行审核?  1k Ω 至 LED 电源线是建议输出。

    BR、

    典和   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norikaza:

    我错误地在 E2E 论坛上回复了我的原理图。  我已将原理图通过电子邮件发送到您的电子邮件地址。 很抱歉! 我的错。

    John