This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM86:意外行为

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592574/lm86-unexpected-behavior

器件型号: LM86

尊敬的技术支持团队:

LM86 会导致意外行为。

背景和现状
在使用 LM86 的特定电路板上、在某些情况下、它只在某个点之后输出 127°C 或 0°C。
分析表明、最初可以获得合理的值(围绕 30°C)、但在某个点后、温度会继续升高几秒钟、最终达到 127°C。
一旦发生这种异常状态、它就不会自动恢复到正常运行状态。
因此、需要下电上电才能恢复正常功能。
I2C 波形本身没有问题;读取 127°C 时、正确检测到 0x7F。
此外、对所有无源器件值的测量未显示任何误差。

更换另一个 LM86 可改善正常运行。


关于发生的情况,它不是间歇性的;它发生 100%的时间(在 5 分钟内)。

问题 1
您以前是否遇到过这种现象(正确的值无法读取)?

问题 2
电路按如下方式连接;这是否正确?

使用 0.1uF 电容器时的 VDD 为 3.3V
D+和 D-与 2.2uF 电容器连接(每个数据表的建议值)
T_CRIT_AN 和 ALERTn 通过 10kΩ 电阻器上拉至 3.3V

附注:

使用介于+2.5V(FPGA 侧)和+3.3V(LM86 侧)之间的 FET 执行电平转换

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 这是一种异常行为、我不确定哪些因素可能会干扰温度传感器。 我有几个问题可以帮助调试问题。 是本地温度读数错误、还是只是远程温度传感器? 您将远程频道连接到什么? 您测量的温度是多少? 我知道您介绍了原理图、但您是否介意与我分享原理图、或者至少与温度传感器分享部分? 您对这些连接的描述是正确的。 您是否看到 I2C 通信错误。 您能否提供所看到错误的屏幕截图? 如果我不正确、请纠正我:您用新的 LM86 温度传感器替换了 LM86、这似乎暂时修复了该错误?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还能提供以下陈述的原理图部分:“使用介于+2.5V(FPGA 侧)和+3.3V(LM86 侧)之间的 FET 执行电平转换“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Meredith McKean:

    感谢您的答复。

    我会提供有关检查清单的反馈以进行调试。

    我请求朋友通过私人消息提供原理图。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来很棒! 我给你发送了一封直接的电子邮件给我的联系人。