This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:器件无法配置 BMK#11-8435、MPN TMP102AIDRLT

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592552/tmp102-parts-cannot-be-configured-bmk-11-8435-mpn-tmp102aidrlt

部件号: TMP102

尊敬的 TI 团队:

部件 TMP102AIDRLT 无法配置、因此、我们正在向您申请此部件。

在电路板上测试 TMP102AIDRLT 时、可以识别器件但不能配置器件。

这涉及到从 2024 年 3 月开始的完整交付 626554180。

当我们在分销商 Mouser 交货的情况下更改了器件时、Mouser 的器件是可以的。 器件上的标记看起来也有点不同。

我们如何向您获取信息、以及这些器件为何不起作用。

我们有 IATF 认证、因此获取这些信息非常重要。

我们还需要 8D 报告。

附件是一些文档。

此致

Reinhold BöslLabel.pdf 

DN626554180.pdfmarking.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhold、

    我可以向您保证、包装标签的差异不会影响软件和硬件功能。 在订购器件时、您应该收到了 PCN。 PCN 中将列出此类变更。 我邀请了我的团队的一些成员加入了一个电子邮件主题、以便提供正确的 PCN。  

    此致、

    Meredith McKean