This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:接待处是否烧毁商品?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592936/awr2243-2x-cas-evm-merchandise-burnt-at-reception

器件型号: AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM

您好、

我刚从 Mouser 购买了 MMWCAS-RF-EVM、TI AWR1243P 级联雷达、它看起来像烧过的(见图片)。 是这种情况、还是可能是只有在用织物中的液体清洁后才将其发送给客户?

此致、

burnt.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们所有的 EVM 都采用浸银表面光洁度进行开发。 长时间暴露在空气中会导致银氧化、但不会降低射频性能。  

    请参阅 Rogers 编写的“为毫米波应用选择电路材料“文章。 罗杰斯进行了广泛的研究,即使有 2.5 年的老化,也没有明显的降解。  

    e2e.ti.com/.../1307_5F00_HFE_5F00_CircuitMaterials.pdf