https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592740/tmcs1108-ac-current-sensing
器件型号: TMCS1108
尊敬的团队:
我想使用 TMCS1108A4X 电流传感器测量 50Hz 交流电流。 我的问题是哪个版本是适合的解决方案? 单向还是双向? ×我明白、如果我使用双向、而不是、例如在检测到 1A (p-p) 电流的情况下、Vout 将介于 2.9V 和 2.1V 50Hz 之间 (400mV/A、零电流输出电压为 0.5 μ V Vs)。 ×我使用单向模式、则 Vout 将介于 0.5V 和 0.9V 之间 (400mV/A、零电流输出电压为 0.1 μ V Vs)、但仅限正半波。 我的结论正确吗?