This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:如何确定 IWRL6432 是否启动

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1590817/iwrl6432-how-to-determine-whether-iwrl6432-bootup

器件型号: IWRL6432

您好、TI

 我们使用 IWRL6432 芯片组设计了毫米波雷达模块。 我将固件刻录到它上、但我不知道如何确定 模块是否正常工作以及如何使用新固件启动。

 那么、我能否通过检查某个特定 PIN 的级别或检查调试日志来确定 IWRL6432 是否启动?

PS:

RS232_TX 引脚当前没有任何调试消息输出

 

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您尝试运行的是什么应用程序?  切换到功能模式并连接到串行终端后、您将能够查看是否可以输入 CLI 命令来确认已成功引导的应用程序。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我当前的目标是确认我的模块工作正常并且固件刷写方法正确。  

    [TI]:您尝试运行哪个应用程序?

    >我 现在尝试运行基于 SDK mmwave_L_sdk_05_03_01_00 自行构建的 hello_world 应用程序。

     [TI]切换到功能模式并连接到串行终端后、您将能够查看是否可以输入 CLI 命令以确认成功引导的应用程序。

    hello_world 应用程序是否支持 CLI 命令? 如果没有、您能否共享支持 CLI 命令的映像并告诉我哪些引脚应连接到串行终端、以便我可以验证我的模块是否正常工作、以及固件刷写方法是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    但不会;您可以在功能模式下重置器件时查看串行终端上是否显示 hello world。  如果您将较新的器件与较旧的 SDK 一起使用、我还将尝试使用最新的 SDK、这也会导致启动问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Santosh

     感谢您的建议。 如图所示、我们使用了  IWRL6432QGYFFR 和 SDK 版本  MMWAVE_L_SDK_05_03_01_00

    1.可以帮助检查它们是否匹配?

    2.一般而言,哪些引脚会打印出“Hello world“,是 H10 还是 L10 ?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    它将来自引脚 H10、但如果您使用 EVM、只需将 UART microUSB 端口连接到 PC 即可通过串行终端进行读取。  您是否还可以尝试使用最新的 SDK (SDK 5.5.4.2)、以确保您使用的是过时的 SDK?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您的帮助。 我将尝试使用最新的 SDK。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    好的。  如果您仍遇到同一问题、请随时更新此主题。

    此致、

    Santosh