This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:适用于 FDC2214 的 I2C 速率

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592710/fdc2214-the-i2c-rate-for-fdc2214

器件型号: FDC2214

您好、

根据数据表、I2C 接口的最大速度为 400kbps、但我们测试我们的电路板、确认 100kbps 正常、400kHz 异常、当我们发送器件地址时、ACK 没有信号、请检查我们的原理图并建议是否有任何错误、谢谢。

6b9fbd0bbec48a70ab806c25f1392fb9.jpg

2d09b4bf73d4fcba059a14240a0a792f.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能给我提供 100kHz 和 400kHz 的示波器截图吗?  

    如果传感器在 100kHz 而不是 400kHz 下工作、我首先要尝试减小上拉电阻器的电阻。 这可以为传感器提供更清洁的边缘。

    此致、

    Chase Girard