This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:估算外部磁场的测量值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1, TMCS1100, TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1593997/tmcs1126-q1-estimating-the-measurement-from-external-magnetic-fields

器件型号: TMCS1126-Q1
主题中讨论的其他器件: TMCS1100TMCS1126

您好 TI

是否可以估算由任何外部磁场引起的 TMCS1126-Q1 的测量误差? 您是否有考虑到射野距离、角度和强度的公式?

 

BR Janus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janus、  

    演示了如何计算数据表中的该误差。 请注意、传感器为 z 轴方向、因此您需要找到 B_EXT 的传感器所处磁场的正交值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 B = 4*PI*10^–7 * I /(2*PI*r) 来估算距离霍尔传感器 r 处的最坏情况磁场是否公平?  
    您说 z 轴方向是什么意思? 那么、电流是否直接在其下方运行、这是最令人担忧的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janus、

    对于给定的散热器、是的、安培定律对于估算是合适的。 以下是 z 轴方向的含义:

    我在这里展示了 SOIC-8(例如 TMCS1100)、但原理是相同的。 器件中的传感器位于引线框上、因此它们仅测量 z 轴方向的磁场、因此根据器件点的 B 场方程计算的矢量需要分解为其 x、y、z 分量、只有磁场的 z 分量很重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢

    只是出于空想。 它是否包含铅? 或者 TMCS1126-Q1 免导联。 是否具有 RoHS 证书?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个霍尔元件之间的间隔有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janus、

    对于 RoHS 问题、是的、TMCS1126 符合 RoHS 标准。 我们使用 此处提供的声明在公司层面处理 RoHS。  

    如我们的产品页面所示、TMCS1126 符合 RoHS 合规性标准:

    关于传感器间距问题、遗憾的是、由于 IP 原因、我无法回答该问题。 我可以说的是、多个传感器(即>2)在该区域工作、实现我们数据表中列出的 40dB 抑制。