This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:故障模式

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1595179/lmt70-failure-mode

器件型号: LMT70

您好的团队、

芯片损坏时、器件的行为如何?

如果 TAO 输出与 VDD 相同或对地短路,这不是问题,是否存在其他失效模式,例如存在输出但精度超出范围?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi,

    通常、当芯片损坏时、输出将短接至 GND 或 VDD、或者不管实际温度如何、输出都会卡在特定的输出电压上。 但是、精度也有可能超出范围、不会造成损坏。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森