This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:可通过 SPI-CS 唤醒?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591442/awrl6432-wakeup-over-spi-cs-possible

器件型号: AWRL6432

尊敬的 TI 团队:  

是否可以通过 SPI-CS 引脚唤醒 AWRL6432、或者我们是否必须为此提供新引脚?  

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FM、

    在此处唤醒是什么意思?您是指从深度睡眠中唤醒、还是仅使用 CS 引脚作为 SPI 通信的芯片选择?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    将其用作真正的唤醒。 而不是使用另一个 GPIO。  
    另一种方法是将 SPI CS 桥接至其旁边的引脚以进行唤醒。  

    BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FM、

    让我与团队核实、明天回来。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FM、

    该器件可 通过硬件唤醒引脚从深度睡眠唤醒。

    我将此 TT 转发给硬件应用团队、以提供有关唤醒引脚操作的详细信息。

    此致、

    Ajay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FM、

    下面附上了 TRM 中有关深度睡眠退出 SOC 中唤醒源的片段。

    有关深度睡眠进入和退出序列的更多详细信息、请参阅我们的 TRM 第 23 章。
    ti.com/lit/ug/swru599c/swru599c.pdf

    谢谢、
    昆丹