This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:时序图

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1594395/tmp175-timing-diagram

器件型号: TMP175

您好的团队、

我对时序图有疑问 (D/S 中的图 7-4)。

[Q1]
数据传输由主器件 ACK 终止。
另一方面、可以说“在主器件接收数据时、通过在从器件发送的最后一个字节上生成一个否定确认、主器件可发出数据传输终止信号。“

我可以通过 NACK 终止它吗?

[Q2]
帧 3 的读取从“由主器件启动“开始。 这是否意味着重复启动?
image.png

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto-San、

    请查看下面的回答:

    [Q1]
    数据传输由主器件 ACK 终止。
    另一方面、可以说 “在主器件接收数据时、通过在从器件发送的最后一个字节上生成一个否定确认、主器件可发出数据传输终止信号。“

    我可以通过 NACK 终止它吗?

    Q1-答案: 是的、您可以通过从控制器(主器件)否定确认来终止数据传输。 您还可以使用 停止或启动条件终止控制器的数据传输(如果需要重复启动)。

    [Q2]
    帧 3 的读取从“由主器件启动“开始。 这是否意味着重复启动?

    问题 2 答案:是的、这是一个重复启动的示例、因为控制器(主器件)正在尝试保留 I2C 通信以继续从传感器读取数据。

    在以下 文档的第 4 页、您可以阅读有关启动/停止和重复启动条件的更多信息。

    此致、

    哈利