请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP006
尊敬的 TI 支持团队:
我尝试在 Windows 系统上执行 Code Composer Studio v8.2.0.00007 的静默/无人值守安装、但在依赖项检查阶段遇到问题。
***问题描述:**
如果使用无人参与的参数运行 CCS 安装程序、则在需要用户交互的相关性检查窗口中会阻止安装过程。 这会阻止在自动化环境中进行真正的无提示部署。
***已尝试安装命令:**
```cmd
ccs_setup_8.2.0.00007.exe --mode unattendedmodes minimal --debuglevel 0 --skip-launch true
具体问题:
安装程序将显示一个相关性检查窗口、其中显示:
- 防病毒软件检测(建议禁用实时扫描)
- 缺少 Windows 更新 KB2999226
- 此交互式窗口阻止静默安装过程
我尝试过的方法:
- 各种参数组合、包括--unattendmodes、--mode unattended、--skip-install
- 用于识别阻塞点的不同调试级别
- 手动安装可以正常工作、但需要点击相关性警告
请求:
请提供:
- 正确的命令行参数可完全跳过相关性检查阶段
- CCS 静默安装参数的官方文档
- 绕过交互式检查的企业部署的任何替代方法
这对于我们的自动化部署流程至关重要。 感谢您的帮助。