This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:需要 0.85mm 高下的 TMP235A2DBZR 替代产品

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1595535/tmp235-need-tmp235a2dbzr-alternative-under-0-85-mm-height

器件型号: TMP235

向高度限值不超过 0.85 mm 的 TMP235A2DBZR 申请兼容器件。

请提供可用选项的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    我们有 LMT70、这是一款可满足您高度限制的 DSBGA 温度传感器。 它与 TMP235 不引脚对引脚兼容、因为它是不同的封装、其温度输出遵循与 TMP235 不同的公式、但它可满足您的高度限制。

    此致

    -亚历克斯·汤普森