This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:参考设计最新版本

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, TIDEP-01027, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1587378/awr2944evm-reference-design-latest-version

器件型号: AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: TIDEP-01027AWR2944

您好、

查看 AWR2944EVM 原理图、装配和 BOM 文件(修订版 A) 和 AWR2944EVM 设计数据库和布局文件(修订版 A)

这些修订版本是否为最新版本? -我们正在基于 EVM 设计构建我们的 PCB、并希望确保我们采用正确的版本

此外、

我们希望使用工业版本的芯片。 那么、我们需要选择接下来的 3 个芯片并且它们都与 AWR2944EVM 板完全兼容、这是正确的吗?:

image.png

此致、

Arie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我发现了 TIDEP-01027 HECR 参考设计: TIDEP-01027 参考设计| 德州仪器 TI.com

    基本上、这是我们的参考应用。

    因此、我应该从它还是从 AWR2944 页面获取所有参考信息: AWR2944EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢您、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从硬件的角度来看、TI 设计和 EVM 完全相同、因此您可以使用其中的任何一种。

    是的、它是最新版本。 您可以在文件中看到它是修订版 D、即使 zip 文件夹名为修订版 A  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们看到原理图和 BOM 之间存在差异:例如、某些电阻器出现在 BOM 中、而在原理图中、它们被标记为已删除。 例如:

    Sch. 名称:PROC113D(001)_Sch.pdf

    BOM 名称:PROC113D (001)_BOM.xls

     

    REFDES

    Sch

    物料清单

    R4

    Xμ s

    Heavy check markμ s

    R159

    Xμ s

    Heavy check markμ s

    R199

    Xμ s

    Heavy check markμ s

     那么、为什么会发生这种情况、我们应该怎么做?

    Arier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您突出显示的所有元件均在 BOM 中标记为 DNP。 我没有看到任何 BOM 与原理图不匹配的情况。

    此致、

    Adrian