This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:如何使用具有 1.8V 电源的 XDS110

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591977/xds110iso-evm-how-to-use-xds110-with-1-8v-supply

器件型号: XDS110ISO-EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:  

我在器件用户指南(链接)中看到 XDS110 探针支持 1.8VIO。  

但是、我们不知道 XDS110 中有哪些无源器件/上拉电阻器、因此很难知道需要在生产板上的 JTAG 端口中整合哪些器件、而是在探头中单独读取。

对于 1.8V 的 JTAG 端口设计、我们有哪些建议?  

注意:我们将通过 JTAG 连接到的器件将是 AWRL6844。   

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    此外、使用什么终止方法来管理  XDS110 JTAG 接口和目标之间的 SI?

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉因为假期耽误了时间。  我们的工程师会尽快回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    对迟来的答复表示歉意。 对于 JTAG 端口、4 条线路中的任何一条都没有任何无源器件。 因此、应该可以将 JTAG 端口直接连接到 AWRL6844。

    此致、
    Sreedeep