This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:工业可视化工具

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1595277/iwrl6432aopevm-industrial-visualizer

器件型号: IWRL6432AOPEVM

在我看来、我找不到一个位置可以访问、然后点击某个位置来下载或安装适用于 J721E 23AoPEVM 的 TI mmWave“工业可视化工具“。 我试过,以为我已经接近了,但仍然找不到它。 请提供帮助。 我点击它的链接将是最有帮助的。 我访问了通用 ti.com/tool/download/RADAR-TOOLBOX、但仍然没有看到。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我最终找到了、因此请忽略。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    看起来您已经能够解决您的问题。 如果您需要更多帮助、请告诉我们。

    谢谢、
    Saransh