This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:原始数据收集

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1596824/awr2544lopevm-raw-data-collection

器件型号: AWR2544LOPEVM

您好专家、

我想使用 DAC1000 和 AWR3544LOPEVM 套件收集原始数据。

我按照此处 TI 文档中描述的方式完全配置了电路板。

不过有一个例外。 由于 mmWave Studio 需要 RS232 连接、因此我还在 XDS110 上插入了 USB 端口。

但在 mmWaveStudio(版本 3.1.4.4)中、我无法让步骤 2 正常工作、RS232 从不连接。
它返回以下错误:
[20:42:19] [RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect 目标返回 3.
 
因此、我尝试使用 CLI 刷写最新的 SDK 映像 (4.7)、然后使用以下 命令刷写电路板:
python uart_uniflash.py -p COM23 --flash-writer="C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mcu_plus_sdk_awr2544_10_01_00_05\tools\boot\sbl_prebuilt\awr2544-evm\sbl_uart_uniflash.release.tiimage" --file="C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mcu_plus_sdk_awr2544_10_01_00_05\tools\boot\sbl_prebuilt\awr2544-evm\sbl_qspi.release.tiimage" --operation=flash --flash-offset=0x0 --file="C:\ti\radar_toolbox_3_30_00_06\tools\studio_cli\prebuilt_binaries\mmwave_studio_cli_awr2544.appimage" --operation=flash --flash-offset=0x80000
 
但 mmWave Studio 没有解决我的问题、我遇到了完全相同的问题。 此外、当我在 Putty 中插入 XDS110 端口时、会收到以下消息:
Starting QSPI Bootloader ...
Some tests have failed!!

我是否应该对此电路板使用不同的 SDK 版本?

我是否应该使用其他工具获取原始数据?

此致、

克莱门特·巴特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我分享一下您的设置图片吗?

    还有电路板上器件的图片。  

    最后、设备管理器中弹出的 COM 端口图片。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我。

    这是我的设置:

    您看不到 的开关位于 FTDI_SPI 上。

    设备管理器显示:

    最后、我的芯片是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此信息、并对稍后的回复深表歉意。  

    您能告诉我 FTDI 端口旁边是否有橙色 LED 持续闪烁吗?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FTDI 端口附近唯一的橙色 LED 是可以在原始图片上看到的 LED。 它是稳定的橙色。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 从硬件 POV 看来、一切正常。  

    需要连接到 mmWaveStudio 上的 COM29。 这是否仍然会导致错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从未让它起作用。 我尝试了两台不同的计算机。 在此阶段、我可以通过开发套件以太网端口获得所需的内容、因此不再需要进行此设置。