This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:QSPI 设置和放大器;保持时间测量

Guru**** 2693285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1600428/awr2944-qspi-setup-hold-time-measurement

器件型号: AWR2944

您好:

QSPI (SDR 模式、66MHz) 建立和保持时序应在以下条件下测量:

  1. 仅限 Vref (Vdd/2) 电压
  2. VIL 和 VIH

谢谢、

Manikandan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QSPI (SDR 模式、66MHz) 建立时间和保持时间应仅在 Vref (Vdd/2) 电压下测量。

    这意味着时序测量以中点电压电平 (Vdd/2) 为基准、而不是使用单独的 Vil(输入低电压)和 VIH(输入高电压)阈值。 这是高速数字接口的一种常见方法、在开关阈值下测量时序、以确保准确的建立时间和保持时间表征。

    -E. Shareef