This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117M 和 TMP117N 之间有什么区别。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1600397/tmp117-what-is-a-difference-between-tmp117m-and-tmp117n

器件型号: TMP117

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在评估用于可穿戴/接触式应用的 TMP117 温度传感器、非常感谢对 TMP117M 和 TMP117N 型号之间差异的阐释。

具体而言、我想了解:

  1. TMP117M 和 TMP117N 之间的主要区别是什么(例如:精度,校准,测试或预期应用)?

  2. 使用该器件时、与人体皮肤接触时、在长期稳定性、失调电压或性能方面是否存在任何差异?

  3. 对于人体皮肤温度测量或传感器与人体紧密热接触的可穿戴应用、建议使用哪种型号?

谢谢你,我会等待你的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savita、

    TMP117M 与 TMP117N 之间的差异归结为温度精度。 QFN 和 DSBGA 封装均存在这两种型号、因此精度是此处的唯一差异。

    如您所见、TMP117M 在这三个选项中具有最佳的温度精度规格。 对于任何医疗应用、我都会使用 TMP117M。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森