Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL1432
我们目前正在设计毫米波雷达产品。 我们的要求是在 180 米范围内可靠地检测乘用车、因此我们正在考虑使用 IWRL1432 来实现这一点。
您能否告知 IWRL1432 的这是否可行? 如果不是、您会建议将哪个 TI 器件/平台用于 180m 车辆检测目标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
这可通过 IWRL1432 实现、但您需要使用高增益天线来延长器件的续航里程。 我们有一个使用 IWRL1432BOOST-BSD EVM和 雷达工具箱上的 BSD/E-Bikes 演示的此类 EVM 示例。 对于更远的距离、这主要取决于所检测物体的大小和您的天线设计、因此更远的距离可能需要定制天线设计。
此致、
Santosh