This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:编程和调试 IWRL6432AOP

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1600074/iwrl6432aop-programming-and-debugging-iwrl6432aop

器件型号: IWRL6432AOP

嗨、团队、我们正在设计基于 IWRL6432AOP 的定制电路板。 我想确认、IWRL6432AOP 的编程/刷写和调试是否只能通过 PCB 上的 JTAG 接口终端和 TI 的外部调试器来完成?   

哪一个/哪些是用于 IWRL6432AOP 的兼容外部调试器?

我已经使用 HCC(硬编码配置)方法通过主机 MCU 的 GPIO 测试了 LPDS 控制、当我将使用主机 MCU 提供配置时、此功能是否相同? 这意味着每次我在深度睡眠后唤醒雷达模块时、我都不需要提供配置、对吧?  

 

谢谢你。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IWRL6432AOP 需要 XDS110 来进行调试。  

    要发送配置、您可以使用外部 MCU。 每次从深度睡眠中唤醒雷达时、您无需提供 cfg。

    此致、

    Nate