This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:安装要求。 系统的开发

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1599695/tdc1000-requeriments-for-mounting-development-of-the-system

器件型号: TDC1000

尊敬的 Sirs:  

我们正在开发一种用于卡车罐液位测量的门型。 目前、我们阅读了您网站中提供的有关该主题的茶话材料。 此材料有助于我们了解可能性、硬件布局等  

我们计划使用两个传感器来测量储罐不同部位的液位。 根据推荐,Steminc 生产的 SMD15T21R111WL 将会被采用。 由于我们计划测量液体、频率将按 1MHz 的顺序排列。 根据注释、建议使用 AFE TDC 1011。 然而,在这一点上,我的 doubs 开始。 也许是因为在我的知识或缺乏完整的理解的一些局限。  

它是 nbot 完全锁定元素的 restpo 实现控制装置。 在某些情况下、 您提到的 TDC1000-C2000EVM 是您的控制器。 但还不清楚这是否足以与计算机连接开始工作。 同样、关于电子 布局的名词信息也被引用为电压和滤波的 rrequirementst。 也提供电源、或者需要为其供电。 和电路板的传输方式相同。

如果您可以帮助我使用完整的材料和元件,以便创建正确的安装来配合 TDC 1011,我会非常感谢。  非常感谢。  

善良的愤怒,

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matias、

    您将需要提供一个转储器、但套件中包含了其他所需的一切。  该 EVM 可使用 USB 供电或外部电源。  连接换能器和 USB 电缆后、您可以与 GUI 通信并开始进行测量和调整配置。     

    我还推荐下面讨论安装技术的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/snaa266a/snaa266a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 祝你圣诞快乐,新年快乐!