Other Parts Discussed in Thread: OPT3002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPT3002
大家好:
我们计划安装 OPT3002 而且生产日期代码已超过 2 年。
我们想在 SMT 之前执行烘烤过程。
您是否知道 OPT3002 的建议烘烤条件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph:
我们正在准备烘烤 OPT3002 (MSL3) 器件、并想确认以下低温烘烤条件是否可以接受:
60°C 24–48 小时
我们的目的是避免将卷带包装暴露在高温下、同时在回流焊之前仍确保适当去除水分。
您能否帮助确认这种烘烤条件是否符合 TI 对 OPT3002 的建议、或者如果有更合适的低温烘烤曲线、我们是否应该遵循?
感谢您的支持。
此致、
KenZ