This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK:LRPD 配置的断电

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592607/iwr6843isk-iwr6843isk-power-down-for-lrpd-config

部件号: IWR6843ISK

您好、

 我之前提出了一个问题

IWR6843ISK:LRPD CONFIG 的断电 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

我没有收到任何意见、也没有找到进一步评论这一主题的方法。 因此,我不得不打开一个 相关的问题(非常奇怪的是,在没有提供任何有用的输入的情况下关闭了查询)。

 

问题是一样的。 我已按照 《xWR6843 低功耗模式用户指南 》中的说明在 LRPD 固件中集成了断电模式。 只要 idlepowermode 参数不强制进行校准、修改后的代码就可以正常工作。 但是、如果需要校准(即,如果 idlepowermode 的最后 3 个参数中的任何一个为 1)、则执行突然停止。 我是否需要对代码(原始查询的第 2 点)进行任何特定更改、以使其适用于 LRPD。  

我希望这次不必再打开另一个主题来获得响应。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点、并将在第二天左右的节假日提供最新信息。  但是,请尝试避免创建相同问题的重复线程,如果需要,可以在原始线程上重新 ping 通。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

     感谢您的及时回复。 实际上、我希望避免重复的线程。 但是、我无法再在原始线程上 ping 通、它似乎已关闭。 因此是一个新的线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

     器件的任何输入。 在原始线程上尚未响应、查询发布后已接近一个月。 而且,我再也不能评论它(再次)。

    此致、

    吉里什