Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWRL6432, IWR6843, IWR1642
器件型号: AWRL6432
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWR6843、IWR1642
尊敬的 TI 支持团队:
我负责支持 AWRL6432 器件的 UART 编程流程。 我注意到、在“C:\ti\uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\mmwave_Gen3\mmWaveProgFlash.py“和用户手册 swru599c.pdf 的第 200 页之间传递给“close file“(0x22) 命令的预期参数不匹配。
我应该使用文件类型还是存储类型?
我还遇到了 Gen1 器件上的其他不匹配问题、根据 python 脚本、应该所有器件都具有文件类型。 但是、SWRA627 规定 IWR6843 应具有存储类型。
您能否确认哪一个是正确的?
是否可以跳过 Get STATUS 命令并仅检查是否返回了 ACK 响应? 这种方法是否 适用于所有传感器器件?
提前感谢您的支持。
此致、
Luca Zanuttini