This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用背面 PCB 在 EVM 上冷却 AWR2944

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1597090/awr2944evm-cooling-of-awr2944-upon-evm-using-the-back-side-pcb

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

您好、

在 EVM PCB 的背面、AWR2944 芯片下方有一个较大的接地点(请参阅图中):  

image.png

这是什么原因? 可能是可以连接到散热器的冷却区吗?

谢谢您、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可用作散热焊盘、帮助 AWR2944 毫米波雷达芯片散热。

    -E. Shareef