Other Parts Discussed in Thread: FDC2214
器件型号: FDC2214
尊敬的 TI 支持团队:
在上 Isharp 目前正在设计一款旨在在中运行的数据中心服务器主板 浸油环境 。 作为此设计的一部分、我们需要进行测量 存在机油 和 机油纯度 电介质变化的结果、这预计会影响 开关频率/电容 其他部分。我们发现了 FDC2214 可能是不错的选择。 但是、如果您有任何符合以下要求的替代方案或更好的解决方案、请告知我们。
在我们的设置中、服务器主板将垂直安装在中 油箱 、油通过它循环以保持系统的工作温度。 因为我们需要检测不同高度的油位、所以我们计划放置 检测焊盘 (触摸板)的多个级别。
FDC2214 支持相同的模式 四通道 、我们打算使用四个传感垫。 我们希望获得有关的指导 最小检测焊盘尺寸 需要可靠地检测不同油位的油、并测量油的纯度。
由于我们当前的服务器主板是 A、因此我们特别要求提供有关最小板材尺寸的信息 设计非常复杂 一方 空间有限 因此很难容纳像 TI 参考设计中使用的那些更大的传感焊盘。
您能否审核我们的请求并就所需信息提供指导? 如果您需要其他详细信息/问题、我们很乐意安排会议 、进一步详细说明我们的要求。